Mit den Gira Assistenten arbeitet das Elektrohandwerk mit den Kunden von der Idee bis zur Umsetzung Hand in Hand.
Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zugleich wächst der Bedarf, das Smart Home mit dem Energiemanagement zu verknüpfen. Der Gira Eco ermöglicht die einfache Integration von bis zu fünf Ladepunkten verschiedenster Hersteller in das KNX System und setzt damit neue Maßstäbe.
Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.
Smart starten mit Gira One auf Basis von KNX Komponenten mit der Gira Projekt Assistenten. Das Gira One Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende Gira One Welt.
Die Inhalte in diesem Seminar erleichtern Ihnen den Einstieg bei der Planung und Projektierung der Gira Türkommunikationswelt.
Die Inhalte in diesem Seminar erleichtern Ihnen die Planung und Projektierung von größeren Türkommunikationssystemen mit Hilfe der Gira IP-Geräte.
In diesem Webinar erhalten Fachleute einen praxisnahen und strukturierten Einstieg in die Welt der Gira Türkommunikation IP. Das Webinar vermittelt nicht nur Wissen zu den grundlegenden Systemkomponenten und deren Aufbau, sondern zeigt anhand konkreter Anwendungsfälle, wie sich moderne IP‑Türkommunikation vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu komplexen Großobjekten effizient projektieren und in Betrieb nehmen lässt.
Vom exklusiven Smart Home bis zum komplexen Zweckbau verbindet alle Gebäude eine zentrale Grundlage: eine leistungsfähige, zukunftssichere Netzwerkinfrastruktur. Auch die neue Gira Türkommunikation IP benötigt diese Grundlage.
Die Basislogik des Gira HomeServer/FacilityServer wird im Herbst 2027 von Python 2 auf Python 3 umgestellt. Beim Hackathon geben die Entwickler des Gira HomeServer/FailityServer wertvolle Hinweise, worauf Sie bei der Migration achten müssen.
Das Gira KNX RF (RF = radio frequency) Seminar erleichtert die ersten Schritte bei der Arbeit mit KNX Funkkomponenten und vermittelt Hintergundinformationen zur effektiven Programmierung und Beratung.
In diesem Seminar erfahren sie, wie eine sichere KNX Anlage aufgebaut und eine bestehende Anlage nachgerüstet werden sollte.
Das Seminar Mobile Türkommunikation zeigt ihnen die Inbetriebnahme der Mobilen Türkommunikation auf. Schritt für Schritt wird die Einrichtung mit dem Gira Assistenten, dem Geräteportal und der TKS-App gezeigt.
Die Gira Akademie startet eine Reihe von Seminaren, die sich spezifisch an Planer und Projektentwickler richten.
Das Seminar dient zur Prüfungsvorbereitung „Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676“.
Im Gira Deep Dive bringen wir zusammen, was in Projekten häufig getrennt gedacht wird: Architektur, Nutzungskonzepte und Gebäudeautomation.
Im Online-Seminar erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1. Sie erfahren, wie das Gerät in der ETS parametriert und in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden wird.
Mit einem Account auf dem Gira Geräteportal verwalten Sie Ihre Internetdienste des Gira S1, Gira X1, Gira HomeServer / FacilityServer einfach und komfortabel.
Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).
Der neue Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit.
Aufgrund seiner Funktionsvielfalt finden Sie in diesem Vertiefungsseminar Anwendungen für Fortgeschrittene X1 Nutzer. Sie lernen wie Sie die Anlage auf die Kundenbedürfnisse mit Logikfunktionen und IoT Anwendungen anpassen.
Dieses Seminar erleichtert Ihnen den Einstieg in die HomeServer Programmierung, zeigt Funktionsmöglichkeiten auf und bereitet Sie auf weiterführende Seminare vor.
In diesem Online-Seminar lernen Sie die Konfiguration und Einrichtung der vielfältigen HomeServer-Oberfläche kennen.
Der Gira HomeServer und der Gira FacilityServer stellen neben der HomeServer QuadClient Visualisierung im Tag-Nacht-Design auch die Möglichkeit, eigene Visualisierungsvorstellungen zu verwirklichen.
Der Seminarteilnehmer lernt den praxisnahen Umgang mit der HomeServer / FacilityServer Logik und wird dadurch in die Lage versetzt, funktional hochwertigere KNX Installationen durchzuführen.
Über das IP-Netzwerk lassen sich nahtlos zahllose weitere Funktionen mit dem HomeServer verknüpfen.
In der Schweiz gibt es eine grosse Community von HomeServer-Experten, die wir enger mit Gira vernetzen möchten. Bei diesem Event gibt es Einblicke in speziellere Anwendungen sowie einen Ausblick in die Zukunft.
Das KNX Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende KNX Welt.
Datenschutz und Sicherheit können in diesen Zeiten gar nicht groß genug geschrieben werden. In diesem live Webinar erfahren Se wie sie KNX Anlagen sicher erstellen und betreiben können.
Lerne, wie du eine professionelle Lichtplanung strukturierst und systematisch durchführst. Mit dem Leitfaden der Lichtplanung erarbeiten wir gemeinsam eine kompakte Checkliste für deine zukünftigen Projekte.
Normen schaffen Sicherheit und Klarheit – für Menschen, Gebäude und den reibungslosen Ablauf im Elektrohandwerk. Damit Sie bei den stetigen Änderungen und neuen Vorgaben nicht den Überblick verlieren, bieten wir Ihnen regelmäßig aktuelle Normen-Updates.
In diesem Online-Seminar stellen wir Ihnen die Funktionalitäten der beiden KNX Gira Server vor, zeigen anhand einer Gegenüberstellung, für welche Projekte diese sich eignen und gehen neben Projektvoraussetzungen auch auf die Themen Datensicherheit und Fernzugriff ein.
Seien wir ehrlich, die Elektrotechnik wirkt männlich. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn überall in der Branche werden wir Frauen immer präsenter.
In diesem Präsenzseminar erhalten Fachleute einen praxisnahen und strukturierten Einstieg in die Welt der Gira Türkommunikation IP.
In diesem Workshop erhalten Fachleute einen praxisnahen und strukturierten Einstieg in die Welt der Gira Türkommunikation IP.
Mit einer vielseitigen Ausbildung legen auch angehende Elektrofachkräfte von Anfang an den Grundstein für ihren zukünftigen Berufserfolg. Speziell für Auszubildende gibt es bei Gira das besondere Angebot „Ausbildung Plus“. Die Zusatzausbildung für zukünftige SmartHome Spezialisten vermittelt wertvolles Fachwissen rund um das Thema Intelligente Gebäudetechnik und wird parallel zur Ausbildung absolviert.
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) ist aus der modernen und dynamischen Lichttechnik nicht mehr wegzudenken – sowohl als Stand-alone-System als auch gekoppelt mit den gängigen offenen Standards wie KNX.
Das Seminar erleichtert die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des neuen SMART HOME Systems GIRA One. Das neue System baut auf den weltweiten KNX Standard auf und zeichnet sich durch seine einfache Inbetriebnahme ohne kostenpflichtige Software aus. Die Einbindung und der gesamte Funktionsumfang des Servers wird bei diesem Workshop vorgestellt.
Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.
Die Basislogik des Gira HomeServer/FacilityServer wird im Herbst 2027 von Python 2 auf Python 3 umgestellt. Beim Hackathon geben die Entwickler des HS/FS wertvolle Hinweise, worauf Sie bei der Migration achten müssen.
In diesem Seminar lernen Sie die KNX Geräte besser kennen, um die bestmögliche Funktionalität in der Praxis um zu setzen.
In diesem Seminar lernen Sie die KNX Geräte besser kennen, um die bestmögliche Funktionalität in der Praxis um zu setzen.
Das KNX Einsteigerseminar erleichtert die ersten Schritte in die faszinierende KNX Welt.
In dem 5-tägigen Grundkurs lernen Sie anhand vieler Anwendungsbeispiele wie sie Gebäude von der Planung, Installation bis hin zur Inbetriebnahme smart mit dem KNX System ausrüsten.
Dieser Lehrgang soll alle Teilnehmer, die bereits Erfahrungen mit dem Home-/FacilityServer gesammelt haben, über weiterführende Möglichkeiten und Lösungen informieren und schulen. Neuheiten zu Updates und Systemlösungen werden ebenfalls behandelt.
Der Gira HomeServer für privat genutzte Gebäude und der Gira FacilityServer überwiegend für das gewerblich genutzte Objekt sorgen für ungeahnten Komfort, Flexibilität und Funktionalität.
Der Kunde erwartet von einer KNX Installation eine höhere Funktionalität und vor allem mehr Nutzen im Vergleich zu einer konventionell ausgeführten Elektroinstallation.
Die Gebäudetechnik wächst immer mehr zusammen. So ist es unerlässlich, eine normierte Schnittstelle zwischen den Systemen zu nutzen.

In diesem Seminar werden KNX Produktneuheiten im Detail vorgestellt. Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten werden besprochen und in praktischen Übungen verfestigt. Fokusprodukte 2023 - KNX RF (System 3000 Aufsätze), GIRA F1, Update Schalt/Jalousieaktoren, Update Heizungsaktor
Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.
Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.
Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.
Bei der Umstellung vom Adressraum IPv4 zum Adressraum IPv6 stellt sich eine Frage: Wie schütze ich zukünftig meine Geräte gegen Angriffe aus dem Internet? Hierbei ist die richtige Firewall von zentraler Bedeutung.
In diesem Aufbauseminar verknüpfen Sie das bereits erlernte Wissen aus den Seminaren „Netzwerktechnik Grundlagen“ und „Switch- & VLAN-Management“ mit realen SmartHome‑Strukturen – praxisnah, herstellerübergreifend und direkt umsetzbar.
De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.
Sollen in mittleren und größeren Objekten autarke KNX Anlagen und oder die SIP-Türkommunikation verbunden werden, sorgt der F1 als KNX Bridge und SIP-Firewall für eine gezielte Trennung der Netzwerke.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das Gira One System zu vermitteln. Sie lernen die Hardwarekomponenten und die Projektierungssoftware, den Gira Projektassistenten (GPA), kennen. Sie erfahren an einem Beispielobjekt, wie das Gira One System zu planen und in Betrieb zu nehmen ist.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet einen Überblick über das System 3000 und die Funktionen und Programmierung der einzelnen Geräte zur Steuerung von Licht, Jalousie und Heizung. Zusätzlich stellen wir Ihnen das Gira Unterputz Radio IP vor. Wir zeigen Ihnen die Bedienungsmöglichkeiten am Display und über die System 3000 App.
Diese Schulungsvideos beinhalten die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des System 106 Fingerprintmoduls.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das System Gira Türkommunikation IP zu vermitteln.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das System Gira Türkommunikation IP zu vermitteln.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das System Gira Türkommunikation IP zu vermitteln.
Schnellüberblick zur Inbetriebnahme des Gira X1
Hier finden Sie die Aufzeichnungen der Onlineseminar-Reihe für Planer und Projektentwickler.
Zertifizieren Sie sich in unserem Online-Lehrgang zur "Fachkraft für Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676"
Das Ziel dieses Trainings ist, das Vorgehen für ein Firmwareupdate mit der Gira Service App zu zeigen. Zusätzlich wird die Installation der App in der ETS erklärt.
In diesem WBT erläutern wir die wichtigsten Funtkionen des DALI Gateway Colour für KNX und des DALI Aktor Colour.
Wenn Sie heute einem Kunden das Angebot für die gewünschte Elektroinstallation übergeben kommt es oft zu unangenehmen Nachverhandlungen. Was halten Sie davon, eine Kostenreduktion von bis zu 15% ins Gespräch zu bringen?
Wussten Sie, dass nicht nur die Ausführung eines Projektes staatlich gefördert werden kann? Sondern auch Ihre Planung kann mit bis zu 50% gefördert werden.
Lernen sie das eNet Smarthome System kennen und erfahren Sie alles über Planung, Installation und Komponenten.
Im Gira Deep Dive bringen wir zusammen, was in Projekten häufig getrennt gedacht wird: Architektur, Nutzungskonzepte und Gebäudeautomation. Anhand realer Referenzprojekte zeigen die Beteiligten selbst, was gut funktioniert hat, wo Herausforderungen lagen und welche Erkenntnisse du für deine zukünftigen Projekte mitnehmen kannst.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zu G1 (1. Generation) in Verbindung mit KNX
Dieses Schulungsvideo beinhaltet die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des G1 (1. Generation) als SIP Client.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zu G1 (1. Generation) mit Türkommunikation
Dieser Training beinhaltet Simulationen und Dokumentationen zu den Übungsaufgaben aus dem 2-tägigen Präsenz-Seminar zum Gira HomeServer/FacilityServer.
Wenn Sie keine Chance hatten, uns auf der Messe live zu besuchen lassen Sie sich von den Aufzeichnungen unserer Onlineseminare inspirieren.
Dieses Web Based Training beinhaltet einen Schnellüberblick zur Projektplanung mit dem Gira Planungsassistenten GPLA.
Machen Sie sich mit dem Gira S1 vetraut. Von der Einrichtung zur Nutzung.
Lernen Sie das Gira Türkommunikations-System kennen und erfahren Sie alles über Planung, Installation und Komponenten.
Dieses WBT beinhaltet die Schulungsvideos zur Inbetriebnahme der Türkommunikation
Diese Schulungsvideos beinhalten die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des TKS mobil mit dem TKS-IP-Gateway.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet die ersten Schritte zur Installation des Systems 106.
In einer interaktiven Simulation erlernen Sie die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways.
Erlernen Sie die Grundlagen der Netzwerktechnik und erfahren Sie alles über Aufbau, Hardware und Fachbegriffe.
Dieser Online-Fernlehrgang beinhaltet Simulationen und Dokumentationen zu den Übungsaufgaben aus dem 2-tägigen Präsenz-Seminar KNX/EIB Anwenderschulung.
Normen und gesetzliche Vorgaben schaffen Orientierung und Sicherheit in der technischen Welt. In unserer Online-Seminarreihe informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, wichtige Normen sowie relevante gesetzliche Rahmenbedingungen.
Im Gespräch mit baunetz interior|design geht Julian Waning der Frage auf den Grund, ob wir in Zukunft nur noch über Touch-Displays schalten werden oder sich der klassische Schalter gar in einer Renaissance befindet.
Im 20-Minutes Talk: Rebekka Pottgüter, Leiterin Unternehmenskommunikation bei HPP Architekten GmbH, über die Erfahrung mit dem Aufbau eines "Knowledge Hub" als Raum für Austausch und Kollaboration in einem international operierenden Architekturbüro.
Im 20-Minutes Talk: Architekt Emanuel Homann, Geschäftsführender Gesellschafter bei HOMANN ARCHITECTS und Gründer des Startups BIMWORX GmbH über die Themen "Digital Office" und "New Work" in deutschen Architekturbüros.
Im 20-Minutes Talk: Carsten Venus, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Architekten Venus GmbH und Gründungspartner der ehemaligen blauraum Architekten GmbH, über "digitale Möglichkeiten und digitale Verantwortung" in der Architektur.
Im 20-Minutes Talk: Gesa Ziemer (Prof. Dr. Phil.), Direktorin des City Science Labs an der HafenCity Universität Hamburg (HCU) und akademische Leiterin des Technologie- und Innovationslabors UNITAC für die Vereinten Nationen, über "neue Formen der datenbasierten Zusammenarbeit" und "die digitale Stadt der Zukunft".
Im 20-Minutes Talk: Tobias Ossenberg-Engels, Gründer der raumbezogenen Innovationsberatungsagentur OECC, über Vermittlung von Dringlichkeit, Ausblickpotential und Ansatzpunkten, welche die bauende Zunft im kommenden Zeitalter der Digitalität haben wird.
Dieses WBT beinhaltet Videos zum eNet Mobile Gate
In einer interaktiven Simulation erlernen Sie die Inbetriebnahme des eNet Server.
Dieses WBT beinhaltet Schulungsvideos zur einrichtung des Geräteportals am Beispiel des eNet Servers.
Dieses Schulungsvideo beinhaltet die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des Gira G1 (1. Generation) mit dem eNet Client.
Das Ziel dieses Trainings ist, Ihnen Kenntnisse über das Gira Sicherheitssystem zu vermitteln. Sie lernen die Hardwarekomponenten und die Projektierungssoftware, den Gira Projektassistenten (GPA), kennen. Sie erfahren an einem Beispielobjekt, wie das Gira Sicherheitssystem zu planen und in Betrieb zu nehmen ist.
Im 20-Minutes Talk: Lisa Lamm-Winking, Architektin und Head of Project Advisory & Sustainability bei Lehmann Consult über Ihre These: „"Dekarbonisierung funktioniert nicht ohne Digitalisierung", ESG Kriterien und neue Nachhaltigkeitsansätze.
Im 20-Minutes Talk: Prof. Elizabeth Sikiaridi, Architektin und Co-Founderin des "Hybrid Space Lab" über die Verschmelzung physischer Orte und digitaler Netzwerke zu hybriden Räumen.
Im 20-Minutes Talk: Architekt André Pilling, BIM- und Digitalisierungs-Experte, Geschäftsführer POS4 Architekten Generalplaner GmbH und Gründer, über sein digitales Proptech-Unternehmen "Imti Enterprises", einer Plattform zum automatisierten Design und dem modularen Holzbau.
Im 20-Minutes Talk: Annabelle von Reutern, Head of Business Development bei Concular mit einem Einblick in die Welt von Concular und das kreislauffähige Bauen.
Im 20-Minutes Talk: Arne Schultchen, Founder + Creative Lead bei design for human nature, über "vernetzte Natürlichkeit" in der Architektur.